Home
Unternehmen
Produkte/Sortiment
Info/Service
Kundenbereich
Kontakt

Willkommen bei Sonepar Österreich!

Sonepar Österreich ist eines der führenden Unternehmen im österreichischen Elektrogroßhandel und bietet Kunden aus Elektrohandwerk, -handel und der Industrie eine umfangreiche Produktauswahl, schnelle Lieferung sowie weiterführende Dienstleistungen.


AUSGEZEICHNET

Sonepar Österreich erreichte bei der Preisverleihung des Goldenen Steckers 2009 den hervorragenden 1.Platz.

Bereits aus den Platzierungen der letzten Jahre lässt sich bei Sonepar ein eindeutiger Aufwärtstrend ablesen:
2007 unter den ersten drei nicht vertreten, folgte Platz 2 im Jahr 2008 und nun der Sieg 2009.
 
Neben dem „Zac of the Year“ sind die Goldenen Stecker, die seit 1995 vom führenden Branchenmagazin E&W in Zusammenarbeit mit dem Bundesgremium verliehen werden, die einzige Auszeichnung, die der heimische Elektro-Fachhandel an die Industrie und an die Elektro-Großhändler vergibt.
 
Ergänzend zur Bewertung mittels Stimmzettel wurde 2009 zum zweiten Mal eine qualitative Telefonumfrage bei rund 200 Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Einkäufern aus dem Elektro-Fachhandel durchgeführt.
Um bestmögliche Qualität und Seriosität gewährleisten zu können, wurde die Umfrage wieder vom gewerblichen Unternehmensberater und zertifizierten Wirtschaftstrainer Manfred Missbach von missbach consulting in den Monaten September bis November persönlich durchgeführt und ausgewertet. Die Gewichtung der Telefoninterviews beträgt 50% am Gesamtergebnis. Die restlichen 50% setzen sich aus einer Jurywertung (20%) und der Auswertung der abgegebenen Stimmzettel (30%) zusammen.
 
Statt den Bewertungsfragen nach „Marketingstrategie“ und „Lokale Ausrichtung“ wurden die Fragen nach „Internetpolitik“ und „Hinausverkaufsunterstützung“ eingeführt. Letztere umfasst Marketingmaßnahmen der Lieferanten ebenso wie P.O.S.-Material (Prospekte, Displays, Plakate etc.) und Kataloge.
 
Im Rahmen des „Goldenen Stecker 2009“-Preises vergibt die österreichische Qualitätszeitung KURIER, die für seine kompetente Technik-Berichterstattung bekannt ist, erstmals den „Innovations-Award“. Dabei werden die zehn smartesten Entwickler und aufstrebendsten Start-ups des Jahres 2009 prämiert. Durch diese Kooperation mit KURIER, die über den „Goldenen Stecker“ in einer eigenen Beilage berichtet, bekommt die Auszeichnung, die in der Elektro- und Telekombranche seit 15 Jahren Symbol für herausragende Leistung ist, nun auch außerhalb der Branche einiges mehr an Breitenwirkung.
 
Die Verleihung der „Goldenen Stecker“ fand am 28. Jänner im Rahmen der „Plugged 10“-Gala im Museum für
angewandte Kunst in Wien statt.