Prämienprogramm / Newsletter

Hier haben Sie die Möglichkeit sich zu unserem Newsletter / Sonepar Prämineprogramm anzumelden.

Prämienprogramm Anmeldung

Static text

Einverständniserklärung Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen des Sonepar Prämienprogramms für an mich gerichtete Informationen durch Sonepar genutzt werden und an Dritte, die von Sonepar zur Abwicklung des Prämienprogramms beauftragt sind, weitergegeben werden können. Ich erkläre mich mit dem Erhalt von Newslettern zum Sonepar Prämienprogramm einverstanden. Diese Einwilligung kann jederzeit durch ein Email an volt@sonepar.at widerrufen werden.

Geschäfts- und Teilnahmebedingungen

  1. Die in diesem Katalog bzw. im Internet auf www.sonepar.at enthaltenen Angebote sind freibleibend. Insofern behält sich Sonepar insbesondere vor, bei Lieferschwierigkeiten bezüglich der durch den Kunden aus dem Sonepar Partnerprogramm ausgewählten Artikel bzw. Leistung seiner Verpflichtung durch ein gleichwertiges Alternativprodukt bzw. eine gleichwertige Alternativleistung nachzukommen.

  2. Haftung für eventuellen Lieferverzug oder sonstige aus verspäteter Lieferung resultierende Schäden des Kunden ist ausgeschlossen. Auch für Druckfehler kann Sonepar keine Haftung übernehmen.

  3. Ein Anspruch für eine Voltaufbuchung besteht auf alle direkt im Webshop bestellten Artikel ohne jegliche Zuschläge (u.a. Metallzuschläge, USt) und exklusive Umsätze im Bereich Erneuerbare Energien. Bei Zahlungsverzug, Ratenvereinbarung/Zahlungsplan, Sanierungsverfahren oder Konkurs des Vertragspartners geht der Anspruch auf die Einlösung der bis zu diesem Zeitpunkt angesammelten Punkte vollständig umgehend verloren. Eine Auszahlung der Sonepar-Volt ist in keinem Fall möglich.

  4. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Prämien im Sinne des Einkommensteuergesetzes Einkünfte darstellen und daher durch den Kunden zu versteuern sind.

  5. Alle nicht eingelösten Volt des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres verfallen am Ende des Folgejahres.

  6. Es gelten die AGB wie unter www.sonepar.at/agb veröffentlicht. Gerichtsstand ist Wien. Annahme der Ware gilt in jedem Fall als Anerkennung der AGB.

AEG - Sonepar
Benediktjäger - Sonepar
cimco - Sonepar
Dehn - Sonepar
DeLonghi - Sonepar
DEVI Sonepar
Dietzel - Sonepar