K2 N-Rack Kits: Vier Verankerungsarten für maximale Planungsfreiheit

K2 Systems liefert seit über zwei Jahrzehnten Qualität, wenn es um Montagesysteme für Photovoltaikanlagen geht. Entwickelt in Deutschland, produziert in Europa – die Lösungen des Unternehmens kommen weltweit zum Einsatz. Mit den neuen N-Rack Kits vereinfacht K2 Systems nun Planung und Montage von Freiflächenanlagen noch einmal erheblich.

Gerade kleinere und mittlere Freiflächenprojekte scheitern in der Praxis oft am Aufwand für Planung und Auslegung. Genau hier setzt das neue System an: Mit standardisierten Kits lassen sich Projekte schneller, einfacher und wirtschaftlicher umsetzen.

„Wenn der Planungsaufwand im Verhältnis zur Anlagengröße zu hoch ist, werden viele PV-Projekte nicht umgesetzt“, erklärt Hannes Thaller, Area Sales Manager Österreich bei K2 Systems. „Genau diese Lücke schließen wir mit den N-Rack Kits.“

Weniger planen, schneller montieren

Die N-Rack Kits basieren auf einer klar strukturierten Systemlogik. Zwei bis drei aufeinander abgestimmte Kits decken die häufigsten Lastanforderungen im Bereich kleiner und mittlerer Freiflächenanlagen ab. Für viele Projekte entfällt dadurch die aufwendige individuelle Auslegung.

Die Kits sind für einen Großteil der typischen Lastanwendungsfälle bereits vorbereitet. Bei höheren Anforderungen kann das System über zusätzliche Komponenten verstärkt werden. Das reduziert den Planungsaufwand erheblich und beschleunigt die Projektabwicklung.

Auch die Vorbereitung des Untergrunds ist einfach. Die notwendigen Arbeiten ähneln jenen, die beispielsweise beim Anlegen befestigter Wege durchgeführt werden. Gleichzeitig verändert sich die Konstruktion oberhalb des Fundaments kaum, unabhängig davon, welche Gründungsvariante gewählt wird.

Flexibel bei der Gründung

Nicht jede Freifläche stellt dieselben Anforderungen. Deshalb können die N-Rack Kits auf Beton-, Schraub-, Ramm- oder Gabionen Fundamenten aufgebaut werden.

Rammpfosten eignen sich besonders, um Kosten für mittelgroße Projekte zu senken. Schraubfundamente ermöglichen eine schnelle Umsetzung bei geringem Eingriff in den Boden und lassen sich bei Bedarf rückbauen und wiederverwenden. Gabionen bieten zusätzliche Möglichkeiten bei ökologisch sensiblen Standorten oder besonderen Anforderungen an Natur- und Artenschutz.

„Der große Vorteil liegt in der standardisierten Anpassbarkeit an unterschiedliche Anforderungen vor Ort“, sagt Thaller. „Gleichzeitig bleibt der eigentliche Aufbau des Systems weitgehend gleich.“

Für Installateur:innen bedeutet das mehr Flexibilität bei gleichzeitig hoher Planungssicherheit.

Für kleine bis mittelgroße Anlagen entwickelt

Während große Solarparks meist individuell geplant werden, müssen kleinere Freiflächenanlagen besonders wirtschaftlich umgesetzt werden. Genau dafür wurden die N-Rack Kits entwickelt.

Die standardisierte Lösung reduziert Planungsaufwände und beschleunigt die Umsetzung. Besonders interessant ist das für Projekte, bei denen bisher die Kosten für Planung und Statik eine wirtschaftliche Realisierung erschwert haben. Für größere Freiflächenanlagen bietet K2 Systems mit dem Pi Rack System eine eigene Lösung an.

Aluminium spart Gewicht und Zeit

Bei der Unterkonstruktion setzt K2 auf Aluminium. Das geringere Gewicht reduziert Transport- und Logistikkosten und erleichtert die Montage auf der Baustelle. Gleichzeitig bieten die eingesetzten Aluminiumlegierungen einen hohen Korrosionsschutz und sind für den langfristigen Einsatz im Onshore-Bereich ausgelegt.

Ein weiterer Vorteil: Viele Komponenten und Montageschritte sind Installateur:innen bereits aus dem Aufdachbereich vertraut. Das verkürzt Einarbeitungszeiten, beschleunigt die Montage und vereinfacht die Nachbeschaffung von Komponenten.

Mehr Photovoltaik auf die Fläche bringen

Mit den N-Rack Kits verfolgt K2 ein klares Ziel: Freiflächenanlagen einfacher realisierbar zu machen. Weniger Planungsaufwand, flexible Fundamentlösungen und eine schnelle Montage sollen dazu beitragen, mehr Projekte wirtschaftlich umzusetzen.

„Wenn PV-Vorhaben durch geringeren Planungsaufwand einfacher realisiert werden können, trägt das unmittelbar dazu bei, mehr Photovoltaik auf die Fläche zu bringen“, betont Thaller.

Fazit: Ob Gewerbe, Landwirtschaft oder kleinere Freiflächen- und Privatanlagen – die N-Rack Kits bieten eine durchdachte Lösung für die effiziente Realisierung von Photovoltaikprojekten – von der ersten Planung bis zur fertigen Anlage.

Weitere Informationen:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken

Blick ins Logistik Herzstück

Bei Sonepar werden täglich Tausende Warenbewegungen gesteuert, Lieferungen koordiniert und Produkte auf den Weg gebracht. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen? Was braucht es,

mehr lesen »