Mit neuen Dachhaken und digitalen Tools
K2 hat innovative Lösungen entwickelt, um die Planung und Montage von PV-Projekten effizienter zu gestalten. Im Interview erklärt Hannes Thaller, Area Sales Manager Österreich bei K2 Systems, wie man am schnellsten einen Dachhaken-Match landet, welches Tool optimal bei der Planung unterstützt und welche Vorteile der neue Dachhaken K2 SingleHook 3S light bei der Montage bringt.
Die Vielzahl an Ziegeltypen stellt Solar-Installateure bei der Planung von PV-Anlagen oft vor eine Herausforderung: Wie finde ich am schnellsten den passenden Dachhaken für meine Ziegel? Inwiefern kann mir MyK2RoofHook bei der richtigen Wahl helfen?
MyK2RoofHook ist ein digitales Service-Tool von K2 mit intuitiver Benutzeroberfläche, mit dem man superschnell den richtigen Dachhaken finden kann: Einfach den Ziegelhersteller und -typ eingeben und schon wird der passende Dachhaken vorgeschlagen. Durch diese Unterstützung reduzieren Sie Fehler und planen sicherer – das spart Zeit und Geld. Alle gängigen Ziegelhersteller und -typen sind bereits im Tool abgebildet und werden fortlaufend erweitert.
Den richtigen Haken habe ich also schon mal. Bietet ihr auch etwas an, um darüber hinaus planen zu können?
Ja, K2 Base ist ein kostenloses Online-Tool, das speziell für Installateure und Planer entwickelt wurde. Damit kann man die Auslegung von Photovoltaik-Montagesystemen schnell, sicher und einfach planen. Basierend auf den jeweiligen Lastfällen, Dachtypen und weiteren Projektdetails konfiguriert es PV-Anlagen individuell – inklusive statischem Nachweis. Darüber hinaus lässt sich das Layout unkompliziert in die Planungstools weiterer Hersteller der PV-Branche exportieren – das spart wertvolle Zeit.
Aber Sie bieten nicht nur digitale Unterstützung, sondern haben auch einen neuen Dachhaken entwickelt. Was sind die Vorteile des neuen SingleHook 3S Light und wodurch unterscheidet er sich vom bewährten SingleHook 3S?
Als sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Produktpalette hat K2 Systems bei der diesjährigen Intersolar den neuen Dachhaken SingleHook 3S Light vorgestellt. Der wichtigste Unterschied zum SingleHook 3S liegt im flacher ausgeführten Bügel mit nur 6 mm Höhe – und das bringt gleich mehrere Vorteile:
- Weniger Ziegelbearbeitung: Durch die geringere Auslegerhöhe muss der Ziegel kaum oder gar nicht bearbeitet werden – das spart Montagezeit.
- Einfachere Montage bei höheren Ziegeln: Besonders bei Betondachsteinen sorgt der vergrößerte Spielraum bei der Bügeldurchführung für zusätzliche Flexibilität.
- Materialoptimierung: Der 3S Light ist für Regionen mit moderaten Wind- und Schneelasten konzipiert und stellt dort eine wirtschaftliche Alternative dar.
- Kompatibilität: Er ist vollständig mit dem K2 SingleRail System kompatibel und in K2 Base verfügbar – inklusive statischer Berechnung und Stückliste.
Was sind die Vorteile von Aluminiumdachhaken?
Aluminiumdachhaken, wie der SingleHook 3S und 3S Light, bieten mehrere Vorteile – insbesondere im Hinblick auf Gewicht, Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit:
- Geringes Gewicht: Aluminium ist deutlich leichter als beispielsweise Edelstahl. Das erleichtert nicht nur den Transport und die Handhabung auf der Baustelle, sondern reduziert auch die Belastung der Dachkonstruktion.
- Hohe Belastbarkeit: Aluminium weist eine hohe Belastbarkeit auf.
- Korrosionsbeständigkeit: Hochwertige Aluminiumlegierungen – wie z. B. die bei K2 verwendete EN AW 6063 T66 – sind sehr korrosionsbeständig und damit ideal für den langfristigen Außeneinsatz geeignet.
- Recyclingfähigkeit: Dank seiner hervorragenden Recyclingfähigkeit überzeugt Aluminium als besonders nachhaltiger Werkstoff.
Was muss ich bei der Montage beachten?
Der SingleHook 3S Light verfügt – wie auch der 3S – über eine dreifache Höhenverstellbarkeit der Grundplatte. Die Befestigung am Sparren ist dank drei alternativer Bohrlochpositionen flexibel und ermöglicht eine variable Breitenanpassung. Die Anbindung an die K2 SingleRail erfolgt seitlich über den vormontierten Climber am Dachhaken.
Gibt es schon Rückmeldungen aus der Praxis über den SingleHook 3S Light?
Monteure loben die verkürzte Montagezeit durch den reduzierten Arbeitsaufwand sowie den attraktiven Preis. Der neue Dachhaken etabliert sich als geschätzte Ergänzung der bisherigen Lösungen und wird gut auf dem Markt angenommen.
Auch die Sicherheit und Entscheidungshilfe, die MyK2RoofHook gewährleisten, kommen sehr gut an – insbesondere bei „PV-Neulingen“, aber auch generell bei allen Installateuren, die den optimalen Dachhaken für ihr Projekt wählen möchten.