OBO BlackLine: Design trifft Funktion

Elegant, edel, emotional: Schwarz ist bereits seit einigen Jahren eine Trendfarbe in der Architektur. Mit der neuen BlackLine präsentiert unser Partner OBO Bettermann nun ein einzigartiges Sortiment für schwarze Aufputzinstallationen im Wohnungs- und Gewerbebau. Ing. Jürgen Marksteiner – Geschäftsführer von OBO Bettermann Österreich erklärt, warum die BlackLine sowohl ein Designstatement als auch neue Maßstäbe in Sachen Funktionalität setzt:

Herr Marksteiner, was war denn der ausschlaggebende Impuls zur Entwicklung der BlackLine?

In zahlreichen Gesprächen mit unseren Kund:innen kam immer wieder eine klare Nachfrage: „Gibt es das auch in Schwarz?“. Ob aus projektspezifischen oder ästhetischen Überlegungen – der Wunsch nach schwarzen Produkten wurde zunehmend lauter. Grund genug für uns, dem Thema intensiv auf den Grund zu gehen. Wer fragt nach schwarzen Produkten? Was genau wird benötigt, wann und wo kommen diese zum Einsatz und vor allem warum? All diese klassischen Fragen haben wir uns gestellt und beantwortet. Dabei richteten wir den Fokus auch auf die entscheidende Frage: Welche unserer Produkte lassen sich sinnvoll und in gewohnter Qualität in schwarz umsetzen? Das Ergebnis ist eine gezielte Erweiterung unseres Sortiments – inspiriert von Bedarf und Nachfrage unserer Kund:innen.

Schwarz ist nicht nur eine Farbe, sondern ein Statement! Ist die BlackLine also eher ein Produkt für Architekturliebhaber:innen oder auch eine praktische Lösung für den Baustellenalltag?

Die BlackLine ist nicht nur ein optisches Highlight für designaffine Architekturliebhaber:innen, sondern überzeugt auch im harten Baustellenalltag durch Funktionalität und Qualität. Die schwarze Ausführung ist kein reines Stilmittel, sondern wurde mit Blick auf Alltagstauglichkeit, Robustheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten entwickelt. Ob für repräsentative Projekte mit hohen gestalterischen Ansprüchen oder den täglichen Einsatz auf der Baustelle – die BlackLine verbindet Ästhetik mit echter Praxisnähe.

Für welche Einsatzbereiche ist die BlackLine geeignet und unterscheidet sie sich in der Installation von herkömmlichen Aufputzlösungen?

Die BlackLine eignet sich für alle klassischen Einsatzbereiche von Aufputzsystemen: im Innen- und Außenbereich, im Neubau wie in der Sanierung, im privaten Wohnraum genauso wie im gewerblichen oder öffentlichen Umfeld. Besonders dort, wo Funktion und Gestaltung gleichermaßen gefragt sind, spielt sie ihre Stärken aus. Was die Installation betrifft, bleibt alles beim Bewährten: Die BlackLine wird genauso montiert wie unsere herkömmlichen Aufputzsysteme. Keine spezielle Schulung, kein Sonderzubehör – einfach schwarze Optik und gewohnte Qualität.

Welche konkreten Produktmerkmale zahlen auf den wachsenden Anspruch der Branche in puncto Nachhaltigkeit ein?

Die BlackLine ermöglicht ein kreislaufgerechtes Bauen. Alle Produkte der OBO BlackLine sind flexibel, langlebig und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und Oberflächen aus. Im Falle einer Gebäudeumnutzung sind sie prädestiniert dafür, demontiert und für die nachfolgende Verwendung erneut installiert zu werden. Aufputzinstallationen eignen sich dazu besonders, da sie ohne großen Aufwand ausgetauscht und aktualisiert werden können. Kreislauffähige Produkte wie die OBO BlackLine leisten daher einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen.

Wie reagieren Ihre Kund:innen auf das neue Sortiment? Und worauf sind Sie, Herr Marksteiner, persönlich ganz besonders stolz?

Seit dem Vermarktungsstart des erweiterten Sortiments haben wir sehr viel positive Resonanz bei Kund:innengesprächen erhalten. Sämtliche Kund:innen sind erfreut über die Produkterweiterung und haben schon Projekte im Kopf, bei denen schwarze Befestigungselemente in der Elektroinstallation eingesetzt werden können. Es ist schön zu sehen, dass wir mit der BlackLine nicht nur einen Trend aufgreifen, sondern einen vorhandenen Bedarf decken – und das mit einem Produkt, das sowohl optisch als auch funktional überzeugt.

Mit der BlackLine ist etwas gelungen, das nicht selbstverständlich ist: ein Produkt, das gestalterisch begeistert und gleichzeitig den hohen Anforderungen des täglichen Einsatzes standhält. Schwarz wirkt edel, reduziert und modern. Hinter der Oberfläche steckt jedoch die gleiche technische Qualität, auf die Kund:innen von OBO Bettermann seit Jahren vertrauen.

Weitere Informationen:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken

Blick ins Logistik Herzstück

Bei Sonepar werden täglich Tausende Warenbewegungen gesteuert, Lieferungen koordiniert und Produkte auf den Weg gebracht. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen? Was braucht es,

mehr lesen »