Alle Pressemeldungen
Übersicht aller Pressemeldungen
Sonepar entwickelt KNX-Schalttafeln für neues Kompetenzzentrum
Von April bis September 2025 fertigten Schüler:innen der HTL Mössingerstraße vier KNX-Schalttafeln für das Kompetenzzentrum der Sonepar Niederlassung in Klagenfurt an. Die Tafeln werden ab 2026 in KNX-Kursen des Sonepar Campus sowie in der Kund:innenberatung eingesetzt. In enger Zusammenarbeit zwischen Sonepar und der HTL Mössingerstraße entstand ein herausragendes Praxisprojekt: KNX-Komponenten
Sonepar bringt Veranstaltungen in Bewegung: Neues Format für mehr Nähe und Austausch
Nach erfolgreichen Jahren mit dem Sonepar Partnertreff bricht der Elektrogroßhändler in eine neue Event-Ära auf und setzt verstärkt auf regionale Nähe und persönlichen Dialog. Der Sonepar Partnertreff hat als Begegnungsraum und Innovationshub über Jahre hinweg Maßstäbe in der Elektrobranche gesetzt. Ab 2026 geht der Elektrogroßhändler mit einem neuen Format den
Sonepar Österreich baut Industriegeschäft aus
Neue Vertriebsstruktur stärkt Kund:innennähe und Marktpräsenz Sonepar Österreich richtet seinen Vertrieb neu aus und setzt künftig verstärkt auf das Industriegeschäft. Mit 1. Juni 2025 tritt eine neue Vertriebsstruktur in Kraft, die auf klare Zuständigkeiten, regionale Fokussierung und zusätzliche Managementverantwortung setzt. Ziel ist es, das industrielle Kund:innensegment gezielt zu stärken und
Sonepar punktet mit Services auf e-nnovation 2025
e-nnovation 2025 – Erfolgreiches Debut von Österreichs gemeinsamer Fachmesse der Elektrobranche Salzburg hat geleuchtet. Das fanden jedenfalls begeisterte 8000 Besucher:innen und 200 Aussteller:innen von Österreichs neuer Fachmesse für Elektro-, Licht-, Haus und Gebäudetechnik, e-nnovation. Vom 5. bis 7. März 2025 waren Vertreter:innen aus Großhandel, Industrie, Innung und Handwerk auf dem
Sonepar Partnertreff 2024
Voller Erfolg: Das war der Sonepar Partnertreff 2024 in Wien Am 10. und 11. Oktober lud Sonepar Österreich zum Partnertreff in der Marx-Halle in Wien. Zuletzt hatte das größte Event der heimischen Elektrobranche 2021 in der Bundeshauptstadt Halt gemacht. Insgesamt haben an beiden Messetagen über 3.200 Personen den Partnertreff 2024
Übernahme Edler Systems
Sonepar übernimmt das Kabelunternehmen Edler Systems Die Akquisition der Edler Systems Kabeltechnik HandelsgmbH und seiner ungarischen Tochtergesellschaft Kábel-Ring Kft durch die Sonepar Österreich GmbH wurde nun offiziell seitens der Wettbewerbsbehörde freigegeben. Die Übernahme ermöglicht Sonepar den weiteren Ausbau des Produktsortiments im Bereich Kabelleitungen. Die Firma Edler Systems Kabeltechnik HandelsgmbH wurde
Launch Sonepar-Siresca
Launch der neuen Sonepar-Siresca-App Ab 1. November 2023 bietet die Sonepar-Siresca-App ein neues, innovatives Planungstool für die Elektroinstallationsbranche. Die Smartphone-App ist eine zentrale Plattform zur Projektverwaltung und revolutioniert die Arbeit auf der Baustelle durch ihre einzigartigen Augmented-Reality-Erfahrungen. Die neue Sonepar-Siresca-App ist ein Produkt zur Effizienzsteigerung und richtet sich an Installateur:innen
EH-Technik Übernahme
Sonepar übernimmt die Firma EH-Technik in Salzburg Mit Anfang November 2023 wird die Firma EH-Technik als neuer Standort unter dem Dach von Sonepar Österreich geführt. Durch die Akquise erweitert sich das Sonepar-Produktangebot um elektrische Heizsysteme sowie regeltechnische Komponenten. Die Firma EH-Technik fungiert seit Jahrzehnten als wichtiger Experte im österreichischen Großhandel
Nichts verpasst, alles erlebt: Das war der Sonepar Partnertreff 2022 in Salzburg
Vorhang auf, hieß es dieses Jahr für den Sonepar Partnertreff erstmals vor der einzigartigen Kulisse der Mozartstadt Salzburg. Unter dem Motto „Nichts verpassen –alles erleben!“ durften wir über 2.200 Besucher:innen und 115 Aussteller:innen im Messezentrum Salzburg begrüßen. Ein neuer Besucher:innen Rekord, der unseren Partnertreff einmal mehr zum größten Branchenevent des
SONEPAR Partnertreff – 23. und 24. April 2020 in Salzburg
Neues Denken. Neues Wissen. Die Elektrotechnikbranche blickt in die Zukunft Er hat sich zu DEM Branchentreff entwickelt – der Sonepar Partnertreff. Das Großhandelsunternehmen für Elektrotechnik bringt dabei seit Jahren technische Innovationen und begeisterte Menschen zusammen. Heuer findet diese Hausmesse der Superlative von 23. bis 24. April in Salzburg am Messegelände
Das war der Sonepar Partnertreff 2019
Branche traf sich Ende Oktober beim Event der Superlative in Graz Sonepar lud am 24. und 25. Oktober zum Partnertreff – das Event war mit 130 Ausstellern und über 2.000 Besucher*innen rekordverdächtig. Zu sehen waren Leistungen, Service und Produkte, die „State of the Art“ sind, getroffen hat sich die ganze